请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62170 大家好、
您能回答以下客户询问吗?
我对开关稳压器 TPS62170有疑问。 在电路中、它用于将+3.4V 转换为+1.8V
在电源安全模式下进行测量(输出电流约为50mA)时、注意到超出了引脚 SW 的最大额定值。
根据数据表、在10ns 内可施加高达-2V 的电压。 在我们的电路中、只有0.6V、但持续30ns。
在 PWM 模式下(输出电流为500mA)、满足要求。 从技术角度来看、这是允许的吗?
下面是电源安全模式下测量的屏幕截图。
谢谢、
Franz