This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:重复启动、而不是直接关断 FET。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954441/lm5060-q1-repeat-start-up-instead-of-turn-off-the-fets-directly

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5060

您好!

在我们的设计中、LM5060将驱动用作 PMSM 高开关的桥电路。 使用电阻负载(使用电子负载、0.3R)进行测试时、OCP 会意外工作、LM5060不会关断 FET。栅极引脚的电压会重复启动而不是直接关断(外壳为示波器散热、栅极为 CH1、电流为 CH2 (10A/V))。

原理图如下所示。

在最终设计中、我们计划将 OCP 跳闸点设置为70A。 到目前为止、这些测试的跳闸点设置为25A。 我想了解我为什么会看到这些内容、以及是否可以采取任何措施来修复 OCP 功能。

祝您一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xing、

    我会研究这个问题,并在下周初作出回应。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xing、

    您能否分享您的 OCP 计算表。

    工作电压是多少? 您能否使用电阻负载进行测试并在单个示波器屏幕截图中共享输出电压、栅极、计时器和输入电流的测试波形。  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    非常感谢您的回复。

    我的 OCP ‘引用 了 LM5060数据表的“典型应用- 8.2.1.2.1”:

    Idsth*Rdson = Isense*Rsense,Rdson = 2MR,Idsth = 25A

    波形测试条件 VIN = 12.56V。

    外壳是示波器快照,栅极是 CH1,VOUT 是 CH2,计时器是 CH3,电流是 Ch4 (10A/V)

    祝您一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xing、

    看起来器件将进入 UVLO 复位状态。 您能否移除原理图中的 R46并再次测试。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    非常感谢您的回复。

    正如你所说,我删除了 R46,但问题仍然存在。

    我找到了有关引脚 UVLO (与 VIN 相同)的信息、详细信息如下。

    我还发现、当我比较 具有稳定电压电源的电池时、LM5060具有不同的栅极频率(电池电压较低、有相同的问题)。

    外壳为示波器快照,栅极为 CH1,VIN 为 CH2,定时器为 CH3,电流为 CH4 (10A/V)。

    祝您一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xing、

    系统将进入电流限制并关闭。 正是 Vin 处的振铃导致器件重新启动。 从 Vin (引脚2)添加1uF 接地、移除 R46移除 R50。请再次测试并告知我它是否有用。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    非常感谢您的回复。

    正如您所说、我移除了 R50并在 Vin 与地面之间添加了10uF (1uF 不明显)、然后重复启动问题最终得到解决。

    但是、尽管振幅较小、如果可以采取任何措施来修复此振铃、VIN 仍会响铃。

    外壳为示波器快照、栅极为 CH1、VIN 为 CH2、电流为 CH4 (10A/V)。

    再次非常感谢。

    祝您一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xing、

    您的输入源阻抗似乎很高。 请在 C55上添加足够的去耦电容器以进行补偿

    此致、Rakesh