This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:1015秒后从 BQ24250获取输出电压

Guru**** 2386240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953322/bq24250-getting-output-voltage-from-bq24250-after-1015-sec

器件型号:BQ24250

您好!

我将电池充电器电路用于项目之一、并使用 BQ24250。

在充电器 IC 的输入引脚施加5V 输入后、在 VSYS 上持续10-15秒、获取输出电压。

此外、如果我们从时钟发生器 IC 中移除输入并在 BAT 引脚上仅提供电池输入、我们将不会在 VSYS 引脚上获得任何输出。

请为我提供相关指导。

随函附上原理图。

此致、

Manish Mistry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    原理图没有显示。  您可以重新发布吗?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    请参阅下图以了解相同情况。 我已在 BAT 引脚上连接电池。

    此致、

    Manish Mistry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    随函附上您参考的 PDF 原理图。

    此致、

    Manish Mistry

    e2e.ti.com/.../3755.schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    TS 引脚、EN1和 EN2连接到什么?   

    我不明白为什么在10-15秒后才会出现 SYS。  如果电池被连接、SYS 应该一直存在。  当 VBUS 被连接时、如果电池电压低、降压转换器打开并提供 V (SYS)= MINSYS。如果充电、VBAT+~100mV;如果未充电、则提供 VBATREG。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我尚未将 TS 引脚连接到电池温度感测。 如果需要电池温度感测、只需放置测试点、然后将 TS 测试点连接到电池 TS 引脚。

    EN1和 EN2引脚直接连接到控制器。

    我还很奇怪、什么电路板不能仅使用电池。 当电池存在且充电器输入不存在时、它必须在 VSYS 上提供电压。

    此致、

    Manish Mistry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    最终、为了使充电器通过内部 BATFET 向电池发送充电电流、TS 不能保持悬空。  但这不应影响 SYS=BAT、因为没有输入电压或者 SYS 在施加 VIN 后不会快速(<100ms)上升。  我假设  ENx=/=1并且 SYS 启动时的负载对于 ENx 根据下表设定的输入电流限制来说不是太大?  如果电阻负载过大、 则 SYS 可能不会出现。  如果负载具有高容性、则 SYS 可能需要很长时间才能启动。  但是、在连接电池的情况下、这两种情况都不应该成为问题。  降压转换器是否按 SW 引脚上的石英波形所证明的那样工作?

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我得到了答案。 实际上、如果您看一下原理图、我错过了将 SYS 引脚连接到 SW 的电感器输出。

    将 SYS 引脚连接到电感器后、它在电池上工作。

    但电池仍无法充电。 您能告诉我它为什么不充电。  

    我是否需要介绍 I2C 线路的软件、然后它将为电池充电?

    此致、

    Manish Mistry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    很高兴听到!  我没有看到连接丢失。

    关于充电、什么连接到 TS?  正常充电时、V (TS)必须为1/2 * V (LDO)。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    TS 为电池温度感测输入引脚。 我们的电池中没有温度监控器引脚、因此 我只为 TS 引脚放置了测试点。

    TS 引脚无任何其他连接。  

    那么、它将如何显示 TS 引脚上 LDO 的半电压?

    我认为这不会影响电池充电。 您是否有任何影响电池充电的东西。

    平路机、

    Manish Mistry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    充电器通过 TS 引脚来确定电池是否处于充电的适当温度范围内。  如果您将其保持浮动、它可能会降至接地状态、从而在电池过热时读取充电器。  您可以 使用寄存器位(REG0x05 B3)或通过将 TS 连接到 LDO 来禁用 TS 引脚功能。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    感谢您的回复。

    我将更改 TS 引脚并检查电池充电电路。 如果我要将 TS 引脚连接到 LDO 引脚(5V)、它是否正常工作或是否需要使用分压器电路。

    此致、

    Manish Mistry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    是的、将 TS 连接到 LDO 将禁用 TS 功能并启用充电。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。 现在我的电池正在充电。

    此致、

    Manish Mistry