This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:由共集电极电路控制使能/禁用

Guru**** 2531060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905546/tps25942a-control-enable-disable-by-common-collector-circuit

器件型号:TPS25942A

大家好、

 

客户希望通过通用集电极电路控制启用/禁用。

是否有任何问题?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki、

    只要 EN/UVLO 引脚上施加的电压低于建议的工作电压(18V)、就不会出现任何问题。

    EN/UVLO 内部仅具有比较 器、用于比较 EN/UVLO 电压并相应地做出 启用/禁用决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki、

    希望您的问题得到解答。 如果您没有进一步的问题,我们可以关闭此主题吗?