This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:MOSFET 的功率预算

Guru**** 2539770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954633/ucc28951-power-budget-of-mosfet

器件型号:UCC28951

要计算每个 MOSFET 的功率耗散、请使用数据表中的 QA、QB、QC 和 QD 等式(59)。 它使用 I_PRMS 电流来计算功率耗散。 要计算出 eqation (60)中的总值、请将其乘以4。 这是怎么做的? 每个 MOSFET 仅在一半的周期内导通。

如果周期 I 拆分为:能量传输 QA-QD、被动 QA-QC、能量传输 QC-QB、被动 QD-QC (不包括 ZVS)(training.ti.com/.../how_to_design_multi-kw_converters_for_electric_vehicles_part_6_-_how_the_psfb_works.pdf)

如果使用 RMS 初级电流来计算等式(59)中的功率耗散、则不应将其乘以等式(60)中的2、因为该电流仅同时通过2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sigurd、

    一位专家很快会回来的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 RMS 电流计算 FET QA、QB、QC 和 GD 的功率损耗是正确的、应乘以4。  每个 FET 的 RMS 电流是相同的、并基于 FET 的导通和关断时间。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能更详细地解释一下吗? 流经初级侧的 RMS 电流会同时流经 MOSET 2。 第一个 QA 和 QD、第二个 QA 和 QC、第三个 QC 和 QB、第四个 QB 和 QD。

    因此、如果我采用一个周期、电流将仅流入、例如、QA 半个周期。 当同时仅使用两个时、这如何导致一次侧 RMS 电流乘以四的功率耗散? 我知道每个 MOSFET 导通时的功率耗散是主要 RMS 电流* VRDSON (和栅极电荷),但并非始终如此?

    请详细说明。

    -Sigurd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对此进行了一些思考。  我认为您是正确的、应该已经两次了。  因此、损耗被高估了系数2。

    我现在将让适当的团队来解决这个问题、以便他们可以在时间允许的情况下进行研究。

    该工具过度估算功率损耗、因此、如果您使用的是系数4而不是2。  您的设计应该更高效。

     

    此致、

    Mike