This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:降低 Cout

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905544/tps25942a-decreasing-cout

器件型号:TPS25942A

大家好、

 

您能否告知产品说明书典型应用中 Cout 为何为100uF?

客户希望 Cout = 10uF 或0.1uF 以降低浪涌电流。

Cout 值的降低是否存在任何问题?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki、

     TPS25942A 的 Cout 值没有限制 (实际上也没有任何其他电子保险丝)。

    数据表中的典型应用只是一个示例、实际上您可以使用任何 Cout 值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki、

    希望您的问题得到解答。 如果您没有进一步的问题,我们可以关闭此主题吗?