This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:TPS2595在关断时泄漏电流

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905460/tps2595-tps2595-current-leakage-while-off

器件型号:TPS2595

您好!

 TPS259531出现了一种奇怪的行为。  

下面是所用的原理图:

初始条件为:

  • EN =‘0’
  • CHG_DET =‘0’
  • VBUS = 0V

当 VBUS 被提升至5V 并且 CHG_DET 被提升至3.3V 时、OUT 处的电压(Vp)跳至预期的1.5V (分压器)。 EN 保持在0V。 由于某种原因、电压在25秒后降至1.05V、如下图所示。 这表示存在泄漏进入 OUT。 这是正常行为吗? 您是否看到其他可能的原因?

谢谢、此致、

Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ambroise、

    是的、这是 TPS2595的预期行为。

    当在 Vout 中施加电压时、会有泄漏到 IC 的 OUT 引脚中、此泄漏电流会随着施加到 OUT 上的电压的增加而增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ambroise、

    希望您的问题得到解答。 如果您没有进一步的问题,我们可以关闭此主题吗?