This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084:输入最大电流

Guru**** 2502525 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953981/tlv62084-input-maximum-current

器件型号:TLV62084

大家好、团队、

客户想知道 TLV62084的最大输入电流。

他们希望检查浪涌电流容差。

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michiaki、

    最大输入电流由您拥有的 VIN/VOUT 比定义。

    输出电流将受到电流限制的限制、在您的情况下为典型值2.8A。

    您的输入和输出电压是多少? 您可以将最大输入电流估计为 Iinmax=~(Ioutmax*VOUT)/VIN  

    Ioutmax 为2.8A。

    如果 您在这里有任何问题、请告诉我!

    谢谢、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michiaki、

    我没有听到您的反馈。

    我的回答是否能帮助您?

    如果您有任何疑问、请告诉我。


    非常感谢!

    此致、

    Dorian