This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261:在 TPS65261的 PVIN 上的独立电压

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905995/tps65261-independent-voltages-at-pvins-of-tps65261

器件型号:TPS65261

您好!

1.我是否可以通过其他电压为每个 PVIN 供电(假设 PVIN1=12v、PVIN2和3=5V)?

2.如果是、器件是否需要 PVIN1、PVIN2和 PVIN3之间的电源排序? 建议使用什么电源定序?

谢谢

Naftali  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Naftali  

    1.是的、可以将 PVIN1/2/3连接到不同的输入电源轨。 VIN 引脚可连接至5V 或12V。  

    2.建议 在 PVIN1/2/3电压上电后启用 Buck1/2/3转换器。    

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢赵

    Naftali