This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:Vsense 电源序列

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906030/tps3808-vsense-supply-sequence

器件型号:TPS3808

大家好、

我的客户将使用 TPS3808并提出问题。

在 VDD 之前施加 Vsense 引脚电压是否正常?

客户不确定是否可以、因为数据表的时序图中的 Vsense 和 VDD 同时斜升。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shota San

    如果 VDD 和 Vsnse 一起上升、则会起作用。  

    如果 VDD 从0V 开始、延迟时间将增加。  

    此致  

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Trailokya-San

    感谢您的快速回复。

    很抱歉让人困惑。

    客户想知道是否可以在 VDD=0V 的条件下施加 Vsense 电压。

    该器件是否可以接受?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota San  

    如果客户在 VDD=0时应用 SENSE、则不应存在任何问题。  

    此致

    Trailokya