This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285B:加电时间要求

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51285A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955148/tps51285b-power-on-time-requirement

器件型号:TPS51285B
主题中讨论的其他器件:TPS51285A

您好、先生、

输入为12V、EN1/EN2由我的设计中的 LDO3控制、  

我看到 图4的数据表中的时间序列中没有指定一些时间要求。 TPS51285A 启动时序图。

www.ti.com/.../tps51285b.pdf

我想知道确切的加电时间要求。

不能超过多少时间?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法理解您确切想知道哪一个时间?

    DS、VIN、EN1和 EN2中的图4是上升时间取决于输入信号的输入引脚。 VREG3和 VREG5斜升时间取决于电容绕过该引脚。 其他 TSS、TSS (斜坡)和 Tgdly 均可在电气特性表中找到。

    那么、您能否澄清您的问题? 或者、您为什么关心计时以及什么是应用?

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Lishuang,

    谢谢、

    我将予以确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    请随时告诉我。

    Lishuang