This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:寄存器与数据表不匹配。

Guru**** 2539770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905605/bq25895-registers-do-not-match-the-datasheet

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件:BQ25985

当我读取 BQ25985的寄存器时、它们似乎与数据表的默认寄存器值不匹配。 为什么寄存器"器件配置" 101而不是数据表中所述的111?

寄存器:读取的值

0x00 0x08
0x01 0x00
0x02 0x28
0x03 0x2A
0x04 0x20
0x05 0x02
0x06 0x0A
0x07 0x88
0x08 0x02
0x09 0x00
0x0A 0x82
0x0B 0x02
0x0C 0x80
0x0D 0x02
0x0E 0x00
0x0F 0x00
0x10 0x00
0x11 0x00
0x12 0x00
0x13 0x08
0x14 0x28

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已阅读 IC 顶部的器件标识?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    是的、我已经阅读了 IC 的顶部内容、内容是:

    BQ25895

    TI  958

    A7S0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    当 I2C 总线上的另一个芯片被禁用时、我能够读取 BQ25895的适当寄存器。 此问题已解决。 感谢你的帮助。