This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5018:通道间误差

Guru**** 2537490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905818/lp5018-channel-to-channel-error

器件型号:LP5018

您好!

我对通道间电流误差规格有点困惑。 数据表将其描述为+/-7%、但根据提供的等式、OUT1和 OUT2之间的差值似乎为14%:

如果将 IAVE 设置为10mA、则一个通道的电流为9.3mA、另一个通道的电流为10.7mA、这两个通道之间的差值为14%。 我的理解是否正确?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    是的、您的理解是正确的。 但该规格基于最差的工艺角和应用情况。 通常、输出电流非常接近设置值。