This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:新款设计的最佳选择?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905860/tps54531-best-choice-for-new-design

器件型号:TPS54531

多年来、我们在多种设计中使用了 TPS54531、现在我们将最终确定新产品、并考虑这是否仍然是最佳选择。 该应用适用于15V 输入、5V 输出、2-3安工作电流、TPS54531应根据我们的经验正常工作。 但是、这是一个发展到更现代解决方案的机会。 是否会感谢对最佳方法的投入-是否还有另一种替代方法可以向前迈出一步?

感谢您的帮助-邓肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好邓肯、

    3A 器件是否可接受? 如果是、您可以查看 TPS56339 4.5V 至24V 输入、3A 输出同步降压转换器。 如果没有、您可以查看 TPS56637 4.5V 至28V 输入、6A 输出同步降压转换器。