This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:无法完成充电

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954489/bq24297-charging-cannot-be-completed

器件型号:BQ24297

当电池放电至2.9V 时、电池无法充电、08寄存器显示的值为0x05、始终显示0x05、输入电压为5-5.2V、充电失败的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的测试条件是什么、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS? 您能否提供充电器的所有寄存器值?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    感谢您的支持。 电流和电压值如下:

    VBUS=4.68V、VBAT=3.5V、IBAT=510mA、 VSYs=3.689V。

    寄存器值为:

    REG00=0x32

    REG01=0x1b

    REG02=0x60

    REG03=0x11

    REG04=0xb2

    REG05=0x8a

    REG06=0x7f

    REG07=0x4b

    REG08=0x2C

    REG09=0x00

    REG0A=0x60

    我有一个最重要的问题、如何更改充电电流? 500mA 过小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    REG08=2C 表示器件处于 DPM 状态。 当输入源过载时、电流会超过输入电流限制(REG00[2:0])或电压会降至输入电压限制(REG00[6:3])以下。 然后、该器件会降低充电电流、直到输入电流降至输入电流限值以下且输入电压升至输入电压限值以上。 有关详细信息、请参阅9.3.2.2 d/s 上的动态电源管理。

    有关 BQ2429X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../878463; 有关 BQ2419X/2429x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875388。 常见问题解答3应有助于解答您的问题。

    谢谢、

    宁。