This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:固件版本不匹配化学成分的问题

Guru**** 2810825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930EVM, BQ78350, BQSTUDIO, BQ78350-R1A, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905575/bq78350-r2-device-fw-issues-with-firmware-version-not-matching-chemistry

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ76930EVMBQ78350BQSTUDIOBQ78350-R1ABQ78350-R1

你(们)好

我有两个问题...

1 -在最近的帖子中(BQ76930EVM:如何将充电器连接到 EVM 电路?) 我提到、我在连接到 BQ76930EVM 时观察到 BQ Studio 初始化错误-错误消息表示我选择的固件与检测到的器件不兼容)。  我已经做了更多的调查、可以(至少在它的表面上)看到此错误的原因。  基本上、我的 bq78350器件报告它是1E9B_1_04、但 bqstudio 配置目录不包含任何与此匹配的配置。  我一直在选择文件1E9B_1_03-bq78350_R1.bqz (并且还尝试了较新版本1E9B_2_02-bq78350R2.bqz)、并且刚刚将该文件重命名为类似的文件1E9B_1_04-bq78350_R1_mjbCopy.bqz。 然后、studio 会自动"设置"设备并初始化 OK。

那么、我的第一个问题是如何实现配置文件与 EVM 器件匹配的 Studio 环境?  我还想指出,我已经尝试下载最新的(?) 来自 TI 站点(www.ti.com /lit/zip/sluc635)的78350固件、但返回错误404、即未找到文件。   

2 -我的下一个问题可能与第一个问题有关、并涉及我的电池的化学选择。  使用的电池组 I AM 测试由38120节电池构成、其标称值为10Ah LiFePO4电池。  我尝试将化学成分从默认的 Lion 设置更新为更合适的内容(例如0410或0415)、但未成功。  每次我尝试选择不同的化学成分时、我都会得到错误代码1703、并且相关消息"Bcfgx 中的固件版本与所连接设备的固件版本不匹配"。

我注意到以前曾讨论过这一错误、但答案似乎与我的情况不符。

感谢您帮助解决这两个问题。

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    当您为器件下载新固件时、zip 文件将包含与该固件关联的 bqz 文件。 需要将其复制到 BQStudio 配置目录中。 版本1.04是 BQ78350-R1固件的最新版本、我建议您使用此版本。 如果您订购 BQ78350-R1A、则会预装版本1.04固件。  

    此主题讨论 BQ78350-R1、BQ78350-R1A 和 BQ78350-R2之间的差异: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/879900/3264019#3264019?jktype=e2e

    以下是 v1.04固件 zip 文件的链接: https://www.ti.com/lit/zip/sluc594

    我认为您的第二个问题也可能通过使用固件下载文件中包含的 bqz 文件来解决。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Matt 的帮助回答。

    我已使用您链接到的固件更新了我的配置。  它解决了我报告的两个问题- Studio 现在自动识别我的 bq78350器件、并且我已成功更新化学成分。

    谢谢

    Mike