This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z110:数据表终止电压中的拼写错误:P13闪存偏移48或 P41闪存偏移电芯端接电压67?

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955127/bq34z110-typo-in-datasheet-terminate-voltage-p13-flash-offset-48-or-p41-flash-offset-cell-termination-voltage-67

器件型号:BQ34Z110

查看数据表的 P13和 P41。 似乎存在差异。 可能是拼写错误? 闪存中的偏移48还是67用于端接电压?

 www.ti.com/.../bq34z110.pdf

P13在"数据闪存接口/访问数据闪存"下显示页面的最后一段:
"有时、数据闪存类将大于32字节块大小。 在这种情况下,DataFlashBlock()命令用于指定所需位置所在的32字节块。 然后、0x40 +偏移模32给出正确的命令地址。 例如,要访问电量监测类中的“终止电压”,将发出 DataFlashClass() 80 (0x50)以设置该类。 由于偏移量为48、因此它必须驻留在第二个32字节块中。 因此,DataFlashBlock ()被发出0x01来设置块偏移量,用于索引到 BlockData ()内存区域的偏移量为0x40 + 48模32 = 0x40 + 16 = 0x40 + 0x10 = 0x50。”

文档中似乎没有其他对确切标识符"终止电压"的引用、但:

表20数据闪存汇总中的 P41说明(续)
类别:"Gas Gauging";子类别 ID:"80";子类别:"IT Cfg";偏移量:"67";名称:"Cell Termination Voltage"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    感谢您指出、请使用表中列出的值。

    此致、