This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:在布局上反馈路径靠近电感器时的不可稳开关电压

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905412/lmr23630-instable-switching-voltage-when-feedback-path-is-near-inductor-on-layout

器件型号:LMR23630

大家好、

我设计了采用 LMR23630的降压转换器、并设计了电感器附近的反馈路径。

噪声由电感器周围产生的磁场感应到反馈路径、如下图所示。

您能否详细解释一下电感磁场是如何以及为什么会产生反馈路径噪声的?

条件为 Vin=12v、Vout=3.3V、负载电流= 2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garma、

    输出电感器具有"不断变化的磁场"、因为线圈内的电感器电流会发生变化。 正如您所说、FB 走线布置在输出电感器附近、输出电感器的"变化磁场"会感应 FB 走线中的电流、并感应 FB 走线中的 EMF。 当根据 法拉第定律磁通量变化产生 EMF时、感应电势的极性会产生磁场与变化相反的电流。 任何导线环路内的感应磁场始终作用于保持环路中的磁通量恒定。

    这种现象可能会导致显著的尖峰并导致 SW 误触发。

    希望这对您有所帮助!

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细介绍、Ankit!

    我理解这一点。

    现在、我还可以像下图那样获得正常的调节结果。

    开关电压尖峰可能会导致输出电压尖峰? 如果是、您能解释一下它是如何相关的吗?

    在这张图片上、我可以在每次开关时发现输出电压尖峰。

    输出电压尖峰的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garman、

    这些电压尖峰不是输出电压上的实际尖峰、不过在这里、电场耦合到由探头和接地环路形成的环路中。 请参阅下面提到的视频、了解测量直流/直流转换器中 VOUT 纹波的正确方法。

    https://training.ti.com/power-tips-measuring-vout-ripple-dcdc-converters

    希望这对您有所帮助!

    如果您认为您的问题已得到解答、请关闭此主题。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师