This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5068:为-120V 申请人实施 LM5068

Guru**** 2567035 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5068, LM5067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955130/lm5068-to-implement-the-lm5068-for--120v-applicant

器件型号:LM5068
主题中讨论的其他器件: LM5067

您好、专家、

工程师正在询问是否可以将 LM5068用于-120V 申请人。

因为 VDD-VEE 在所述的数据表中为90V。

是否有任何权变措施可以满足该申请人的要求?

我们认为可以在 VDD-VEE 环路之间添加额外的钳位二极管来限制 Vin。

请提供建议。

此致、

黎家祥

  

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com          

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您能否分享应用用例详细信息和 EE。

    是的、可以使用 LM5067、LM5068器件周围的钳位和限流电阻器来实现、如所连接的器件。 请建议客户获取 EVM 并进行评估。

    e2e.ti.com/.../LM5067_5F00_sch.pdf

    此致、Rakesh