This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:流入 REF 引脚的电流的最大值

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955114/tl431-maximum-value-of-the-current-flowing-into-the-ref-pin

器件型号:TL431

您好!

我之前在下面的线程中询问了 TL431 REF 引脚。
其中、我得到了流入 REF 引脚的最大额定值为10mA 的答案。
同样、如下图所示、最大额定值是否流入 REF 引脚10mA?

我提出这个问题的原因是有一个由东芝制造的名为 TA76431的产品、但是东芝给出了完全相反的答案。
TA76431是一款并联稳压器、其内部结构看起来与 TL431相同。
下图显示了 TA76431的额定数据、其中规定-Iref 为10mA、从引脚流出的电流值为10mA。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    是您的箭头正确。

    我们将 IREF 定义为流入引脚的电流。 REF 引脚 有一个 NPN 作为输入、接受电流。

    REF 引脚是一个输入引脚、因此 IREF 必须为正以提供输入电流。 我不能评论东芝。