This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150-250EVAL:LM3150-250 EVM 上的压降问题

Guru**** 2532470 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903166/lm3150-250eval-question-of-voltage-drop-on-lm3150-250-evm

器件型号:LM3150-250EVAL
主题中讨论的其他器件:LM3150

您好、Sirs、

我的客户报告了 VIN = 24V、RFB1返工为1.18k 欧姆时 LM3150-250 EVM 上的压降问题:

我们可以在无负载的情况下获得12V 的输出电压、但是、在2A 负载电流下、输出电压降至11.2V (目标为7A)。 在本例中、VIN 稳定在24V。
您是否会建议一些技巧来确定问题?  


谢谢、此致、

陈耀恩
2020年7月5日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    这是一个 COT 控制器、需要在 FB 处具有一定的纹波幅度。 通过增加分压器分压比、使其从3.3V 输出变为12V 输出、Vout 上的纹波可能衰减得太大。 请查看 LM3150数据表中的纹波计算。

    此致、

    Tim

    www.ti.com/widevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的建议。 除了应用手册、我们是否应该跟踪 Webench 结果来定义反馈电阻(在本例中为191k Ω、10k Ω)?



    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2020年8月5日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    这些反馈分压器值看起来不错。 只需确保反馈网络靠近 FB 引脚、并保持 FB 走线短路。

    此致、

    Tim