This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:最小 降压模式和升压模式下输入和输出之间的电压差

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954847/lm5175-min-voltage-gap-between-input-and-output-for-buck-mode-and-boost-mode

器件型号:LM5175

您好!

我想知道 降压模式和升压模式下输入和输出之间的最小电压间隙。 例如、当输出电压为12V 且负载电流为5A 时、降压模式在输入端工作的电压是多少? 或者升压模式在输入端工作的电压是多少? 请允许我这样做。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    这在很大程度上取决于外部元件、例如使用的电感器、感应电阻器、斜率补偿电容器以及布局、因此这不是一个简单的答案。 请查看快速入门计算器并检查 VIN 上的效率、通常您可以在效率突然变化时获得此信息、因为第二对晶体管开始切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的善意回应。 让我来看看 LM5175的快速入门计算器。

    此致、