This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200:有助于查看原理图

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903772/tps40200-help-to-review-schematic

器件型号:TPS40200
主题中讨论的其他器件:LM5145

您好!

我的客户使用 TPS40200 提供42V 输入和5V7A 输出。 我找不到一个接近的参考设计、该器件在 WEBENCH 中不可用。 请帮助查看此设计。 谢谢。  

e2e.ti.com/.../3652.1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    设计不错。 考虑到220uF 电解输出电容的 ESR、我将检查补偿。

    此外、考虑到电流为7A、您可能会考虑采用同步降压 解决方案来提高效率/降低功率损耗。 在这种情况下、我建议使用 LM5145。

    此致、

    Tim

    www.ti.com/widevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    再次感谢。  设置为 attachede2e.ti.com/.../TPS40KType-III-Loop-Stability-kVenable_5F00_sluc263c_2D00_071312.7z。 我有几个问题:

    1.comparing 添加到表中、它们 的补偿部分是不同的。 您认为这是决定压实站部件的正确方法吗?

    2. 错误的压实性能是否 会影响 MOSFET 的驱动波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    可以采用可变方法或传统的电压模式补偿器设计(例如、请参阅 LM5145数据表)。 只要稳压器稳定、驱动 波形就不应受到影响。

    此致、

    Tim