This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z80-V110:DataFlash 校验和

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905520/bq20z80-v110-dataflash-checksum

器件型号:bq20z80-V110

如何计算 DataFlash 校验和? 它是否包括 DataFlash 的不可访问部分。 不可访问意味着 GG 文件上没有的任何内容。

我提出这个问题是因为我们的系统中使用了一个具有 Chem ID 0100的旧.senc 文件。

我想知道、如果使用的旧.senc 文件是随芯片提供的默认.senc 文件、或.senc 是修改后的黄金映像。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    您可以在以下主题中找到默认的 senc 文件。   您可以将旧文件与该文件进行比较、以了解答案。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的回答。 如何比较2个.senc 文件。 我是否有一个工具可用于执行此操作、因为这些是加密文件?

    此致、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 SENC 文件视为二进制文件、您需要找到 一个可以比较两个二进制文件的工具。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andy 的回答。 这对我们有所帮助。

    Shreyas