This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714EVM-551:Vbias points problem、Adel and adelef no candatel.(Vbias 点问题、未组装 Adel 和 Adelef。)

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27714, UCC28950, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905912/ucc27714evm-551-vbias-points-problem-adel-and-adelef-no-populated

器件型号:UCC27714EVM-551
主题中讨论的其他器件:UCC27714UCC28950UCC27712

大家好、我们的团队、我正在研究 UCC27714 EVM 的参考设计。 但有些事情我不明白。
有2个独立的 Vbias 电源。第一个 vbias 是 ucc28950控制器和 ISO724x IC 的电源点。 我认为这一点是相同的,我不确定,但 我是对的? 如果正确、 则 ucc28950从12伏馈电 、而 ISO724x 从最大5伏幅度馈电、这是怎么可能的?  
我是否可以使用 UCC27712半桥栅极驱动器而不是 UCC27714。
另一个问题是、为什么在德罗德夫和德雷夫引脚上没有 PoP 连接?  


感谢你的帮助。


Furkan E






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Furkan、感谢您提出问题。

    有一个 Vbias 和 Vbis2、我认为用户指南第9页上的指示应进行修改、以匹配丝印层、您可以清楚地看到这一点。 它们是不同的测试点、一个以 GND 为基准、另一个以 PWRGND 为基准。

    在 COM 和 VSS 短接的情况 下、您可以轻松参考图44和图46将设计转换为使用 UCC27712。 当您准备好时、我们一定可以帮助您进行回顾。

    希望它能有所帮助。

    谢谢。

    Wei