This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:振荡器

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954921/uc3843-oscillator

器件型号:UC3843

根据 U-111  
当 CT 电压达到误差放大器输出时、PWM 将关闭、并且 CT 将继续充电、直到达到阈值上限。 在数据表中、死区时间是电容器放电时间。 因此、2和3之间的线称为死区时间。 1和2之间的线称为什么? 如果我在其中添加同步脉冲、这意味着电容器将立即放电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    U-111的意思是什么? 您在哪里得到了该图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了这个问题,谢谢