This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3405A:LM3405A

Guru**** 2507655 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3405A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954954/lm3405a-lm3405a

器件型号:LM3405A

尊敬的先生:

我们正在寻找使用 LM3405A 等类似 IC 开发1A 恒流 LED 驱动器

绿色 LED
正向电压:3.0V - 3.6V
典型电压:3.1v
典型正向电流:700mA
数量:2无

红色 LED
正向电压:2.0V - 2.6V
典型电压:2.1V
典型正向电流:650mA-700mA
数量:2无


所有4个 LED 都将串联、我们希望使用类似的 LM3405A IC 提供400mA 至500mA 的恒定电流。
我希望开关 LED 的频率为1Hz、有时我希望连续打开 LED。

我们的输入电压:16V DC 至26V DC
我不想在 IC 上使用任何散热器。
请为此应用推荐合适的 IC。


此致
Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

       我强烈建议您使用 TPS92200D1、这是一款性能良好且可满足您的电源和调光要求的全新器件。 它可以支持4V 至30V 的电源电压范围和高达1.5A 的输出电流、还支持 PWM 调光控制。

    BR

    肖恩