This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:TPS7A49输出值

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954916/tps7a49-tps7a49-output-value

器件型号:TPS7A49

大家好、

我的客户在 其电池组中使用 TPS7A49、当 EN 低至0V 时、输出电压应该是多少?  

高于100mV 时、这是否正常?  

希望得到您的回复,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当<Ven(min), the part should be totally off and the output should be 0V. 为

    您有这方面的示波器截图吗? 注意到这种情况时、器件是否通电、然后关断?还是从未通电?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我会让客户提供测试结果、然后通过电子邮件联系您。 谢谢!