尊敬的 Textas Instruments 工程师:
我在最近的项目中加入了 BQ24295电源管理器、用作备用电池充电和系统其余部分的电源。
在其他机会中、我使用了 TI BQ 系列、但使用了另一个版本的芯片。
当没有电池时、我的主要问题出现在器件的 VSYS 线路中。 在这种情况下、VSYS 主线受电池充电系统产生的纹波的影响。
该器件在电池电量低、电池已充电和电池已满的情况下进行了测试。 在所有情况下、VSYS 线路都正常工作(无纹波)。
但是、当不存在电池时(这可能是由于断开连接或器件电池出现故障)、VSYS 会直接受到纹波的影响。
您是否有解决问题的方法?
我进行了一些测试:
1 -我断开 BATFET、这样就不会发生这种情况。 但问题是、如果我重新连接电池、设备将无法发现电池再次存在。
2-我尝试使用寄存器08和寄存器09的标志,它们都不表示电池不存在,也不表示电池存在(BATFET 断开连接时)。
在电池不存在时、是否有办法消除或减少 VSYS 中的400mV 纹波?
3-我在 VSYS 行中附加卷曲图像。
谢谢你。
Carlos