This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060EVAL:R1尺寸

Guru**** 2390730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905796/lm5060eval-r1-dimensioning

器件型号:LM5060EVAL
主题中讨论的其他器件:LM74800-Q1

尊敬的支持团队:

问题很简单、我看到评估板上的 R1大小为200kOhm、而建议在 DS 上将其保持在100kohm 以下。 当然、在 Iuvlo 变化和抗噪性与静态消耗之间存在折衷、还有其他需要考虑的因素吗? 当然、这并不是一个巨大的差异、而是为了保持一致性

谢谢


此致


Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    你是对的。 R1的值较低有助于更大限度地减小由于 UVLO_BIAS 电流而导致的 UVLO 变化、但我们已经看到输入产生的静态电流消耗对于汽车应用而言比 UVLO 精度更重要。 没有其他主要考虑因素。

    顺便说一下,什么是应用程序? 另请查看 LM74800-Q1。

    此致、Rakesh