This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:BQ25700A 检查电路

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905424/bq25700a-bq25700a-check-the-circuit

器件型号:BQ25700A

请帮助我们检查电路 BQ25700A
感谢您访问 muche2e.ti.com/.../battery-and-changer-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../871078

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tiger

    感谢您提供信息

     OTG 电压需要从2S 电池到 VBUS 的5V 电压、其电流和电压路径是什么? 路径是 Q3、Q4、Q1? 它是如何工作的?


    2.只有电池时,REGN 是否产生电压?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.你是对的。 在 OTG 期间、能量从电池流向 Vbus。 Q1/2/3/4将切换以调节 OTG 电压、BATFET Q5将导通。  

    2.只有电池时,如果低功耗模式使能(EN_LWPWR)=0,REGN 将打开,如果 EN_LWPWR=1,REGN 将关闭。