This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:MR 引脚上的 dV/dt 限制

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902681/tps3808-dv-dt-limits-on-mr-pin

器件型号:TPS3808

大家好、

客户询问 TPS3808的 MR 引脚。 MR 是否存在 dv/dt 限制(即 MR 能否从 Vdd 缓慢转换到 GND 以及从 GND 转换到 Vdd?)

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    客户还希望确认 MR 引脚是否可以高于 VDD、因为如果电流限制为小于10mA、大多数逻辑器件允许输入高于 VDD 1二极管。 其他逻辑器件的输入上没有钳位(有时这称为 ESD 二极管)。 该器件是否具有该内部二极管?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    如果 MR 缓慢转换、则没关系。 在0.3 x VDD 和0.7 x VDD 上有一个低电压电平和高电压电平。 为了正确识别低电平或高电平、需要交叉参考这些值、因此在该范围内、如果斜升或斜降速度太慢、则输出可能未定义。 关于您的第二个问题、正如您提到的、MR 应该可以至少比 VDD 高1个二极管。 我们仍然需要保持在 VMR 最大值以下 该器件具有内部 ESD 保护二极管。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    感谢您的回答。 我想澄清一下、根据第7.1节的绝对最大额定值、VMR 最大值是否为7V。 如果 VDD 为3.3V、 TPS3808能否承受 MR 引脚上的7V 输入电压? ESD 二极管两端的电压为7V - 3.3V = 3.7V。  

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    我们收到了客户的一些后续查询。

    ESD 二极管的额定电流是否符合标准10mA?

    2.对于慢速转换、慢速交叉是否没有损坏、如果交叉速度快于复位延迟、那么一旦输出变为低电平、复位延迟是否会将输出保持在置位状态?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    很抱歉耽误你的时间。 查询请:

    我已经接触过有关该器件的具体细节的设计。 由于其中一些信息可能是敏感信息、我将回复您的电子邮件以讨论详细信息。

    谢谢、
    Abhinav。