Other Parts Discussed in Thread: TPS3808
大家好、
客户询问 TPS3808的 MR 引脚。 MR 是否存在 dv/dt 限制(即 MR 能否从 Vdd 缓慢转换到 GND 以及从 GND 转换到 Vdd?)
此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Danilo、
如果 MR 缓慢转换、则没关系。 在0.3 x VDD 和0.7 x VDD 上有一个低电压电平和高电压电平。 为了正确识别低电平或高电平、需要交叉参考这些值、因此在该范围内、如果斜升或斜降速度太慢、则输出可能未定义。 关于您的第二个问题、正如您提到的、MR 应该可以至少比 VDD 高1个二极管。 我们仍然需要保持在 VMR 最大值以下 该器件具有内部 ESD 保护二极管。
谢谢、
Abhinav。