请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713 主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、
我有一位客户提出以下要求:
在 bq40z50中、当按下 DISP 按钮时、LED 会按预期显示电池的 SoC。 有一个小 LED 跟踪功能,可按顺序点亮 LED (我不确定这是不是因为 charlieplexing 或设计原因)。 是否有方法可以禁用此功能、以便 SoC LED 一次性全部亮起? 如果是,我在 TRM 中似乎找不到该设置。
非常感谢!