This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:SoC LED 选项?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954525/bq25713-soc-led-options

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

我有一位客户提出以下要求:

在 bq40z50中、当按下 DISP 按钮时、LED 会按预期显示电池的 SoC。 有一个小 LED 跟踪功能,可按顺序点亮 LED (我不确定这是不是因为 charlieplexing 或设计原因)。 是否有方法可以禁用此功能、以便 SoC LED 一次性全部亮起? 如果是,我在 TRM 中似乎找不到该设置。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

      尽管问题与 BQ40z50有关、但该帖子标记为 BQ25713。 我将重定向至监测计团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    bq40z50的所有可用配置选项均位于 TRM LED 部分。 为了澄清这一点、客户不希望 LED 按顺序点亮?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是否有办法让它们短暂地全部亮起、然后熄灭?  谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他似乎可以将 LED 延迟(第13.7.1.3节)设置为零来实现目标。  我要请他试一下。  谢谢!