This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:在恒压阶段开始时、RSOC 达到99%

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904276/bq28z610-rsoc-reach-99-at-the-beginning-of-constant-voltage-phase

器件型号:BQ28Z610

大家好、

完成学习周期后、我运行放电和充电测试。 在充电测试期间、RSOC 在恒压阶段开始时达到99%。 这是正常的还是可接受的? 我希望曲线在100%时更平滑。 在我看来、整个恒压相位仅将 RemCap 增加1%是毫无意义的。 随附了充电周期图和 gg 文件。  

   e2e.ti.com/.../golden_5F00_image.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 gg 文件中的 IT Gauging 配置[RSOCL]设置为1。 RSOC 将保持99%、直到检测到有效的充电终止。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是我要问的。 我要问的是、为什么它很快达到99%(即为什么恒流充电阶段占 FCC 的99%)。 测量仪表是否正常工作、或者是否存在错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此图比较了报告的 RemCap 与根据测量电流计算得出的实际 RemCap I。 您可以看到、报告的 RemCap 在恒压充电阶段开始前一直保持准确。 以某种方式报告的 RemCap 停止增加、此时报告的 RSOC 为99%。 显然是错误的、但我不知道原因是什么。 是 ChemID 还是学习周期还是 Impedance Track 算法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会对库仑计数进行积分。 CC 应该占一个很好的部分。 在 CV 期间、电流减小、您的累积电流减小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Kang Kang"]

    CC 应该占一个很好的部分。 在 CV 期间、电流减小、您的累积电流减小。

    [/报价]

    "您的累积电流降低"是什么意思? 为什么这会导致 RemCap 在 CV 期间保持恒定?

    [引用用户="Kang Kang"]

    我会对库仑计数进行积分。  

    [/报价]

    您是否建议我忽略报告的 RemCap 并将报告的 Current()合并?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我要求查看相对于集成电流的 RemCap。 请参阅 e2e 上的精度分析。 我们有一个 e2e 博客、其中介绍了测量精度、这将在这里有所帮助。