请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610、 BQSTUDIO、 GPCCHEM大家好、
我的客户正在使用电量监测计的 BQ28z610 (原始版本和 R1版本)、并遇到问题。
他们报告的是报告容量(RSOC)的一个重要变化。
我们想了解导致偏差的原因以及我们如何/是否可以在工厂外提高报告的精度。
下面是6个电池组的一些 BQSTUDIO 读数。 我可以共享 BQSTUDIO 日志文件。
RSOC 范围: ~7.1V 电池组为1%至25%(使用我们的"黄金文件"进行编程后)
电池1和电池2在0mv 至7mv 范围内保持平衡
SOH 范围: 85%至94%
FullChargeCapacity 范围: 4216至4633mAh
谢谢、
Kevin