This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:查看报告容量(RSOC)的显著变化。 我们如何解决这个问题?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954984/bq28z610-seeing-significant-variant-in-reported-capacity-rsoc-how-do-we-fix-this

主题中讨论的其他器件:BQ28Z610BQSTUDIOGPCCHEM

大家好、

我的客户正在使用电量监测计的 BQ28z610 (原始版本和 R1版本)、并遇到问题。

他们报告的是报告容量(RSOC)的一个重要变化。

我们想了解导致偏差的原因以及我们如何/是否可以在工厂外提高报告的精度。  

下面是6个电池组的一些 BQSTUDIO 读数。 我可以共享 BQSTUDIO 日志文件。

  RSOC 范围: ~7.1V 电池组为1%至25%(使用我们的"黄金文件"进行编程后)

  电池1和电池2在0mv 至7mv 范围内保持平衡

  SOH 范围:  85%至94%

  FullChargeCapacity 范围:  4216至4633mAh

谢谢、

Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能否将日志文件与.gg 文件共享?

    他们是否使用 GPCCHEM 工具选择了化学 ID? 如果是、他们能否共享报告? 您将需要对化学 ID 进行编程并完成监测精度的学习周期。

    如果需要、您可以脱机共享。

    此致、

    Wyatt Keller