This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS76201:单位增益带宽

Guru**** 2502795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS76201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905521/tps76201-unity-gain-bandwidth

器件型号:TPS76201

您好、E2E、

美好的一天!

我的客户想知道 TPS76201的单位增益带宽/频率。 我们有这些信息吗?

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    该器件非常旧、设计团队需要一些时间来进行评估、但您可以从 PSRR 图中进行估算:

    它看起来介于400kHz 至500kHz 之间。

    请注意 、我们有 TPS7A24、 这是我们最新的低 Iq 可调节 LDO。

    客户为什么要问?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JCHK、

    感谢您的回答。

    此致、

    Franz