请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS76201 您好、E2E、
美好的一天!
我的客户想知道 TPS76201的单位增益带宽/频率。 我们有这些信息吗?
此致、
Franz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Franz、
该器件非常旧、设计团队需要一些时间来进行评估、但您可以从 PSRR 图中进行估算:
它看起来介于400kHz 至500kHz 之间。
请注意 、我们有 TPS7A24、 这是我们最新的低 Iq 可调节 LDO。
客户为什么要问?