This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:热优化设计审查

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955002/bq25713-thermal-optimization-design-review

器件型号:BQ25713

您好!

我们使用 BQ25713RSNR 为4节电池组开发了充电器。充电电流最大为2A、开关频率为800kHz。在运行期间、电感器加热至70C-80C。 回顾后、我们考虑了以下更改。

系统设置:
输入:12V 输出:16.4V  充电电流:2Amath   

  •    具有较小 Rdc 和较高 Isat 的电感器

        当前设计中的电感器:
         PN:BWVS0080402R2M00 Rdc:11.5mohms+-30%  Isat:9.2A
         附件中提供了电感器纹波电流波形图

  •    用于开关 MOSFET 的散热过孔。

  •    具有较低 Qg 和 Rdson 的 MOSFET、

        当前设计中的 MOSFET:
         PN:RQ3E100BNTB 、 Qg=22nC、RDSon:10.4mohms

敬请回顾、如果我们错过了热优化的关键点、敬请告知。

附件:

1)原理图

2)电源路径的 PCB 布局屏幕截图

3) 3)从电感端子获得的电压波形:2A 时的电感电流

 

e2e.ti.com/.../5483.file5F65E13A_2D00_charger.pdf




 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishor、

      如果不使用 CMPIN、将该引脚接地并将 CMPOUT 悬空。 对于热优化、您已正确地解决了一些很好的关键点。 您还可以专注于使接地平面尽可能均匀、并增加接地平面的铜面积以实现更有效的散热。

    从原理图的角度来看、所有开关 FET 都有串联栅极驱动电阻器、这会因栅极驱动器损耗而增加热性能。 这会减慢开关 FET 的导通和关断速度、并不理想。 我会将这些电阻器替换为0欧姆电阻器、然后根据 EMI 填充您认为合适的串联电阻。