This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:TPS5430负电压转换器"Enable"信号工作类型

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954599/tps5430-tps5430-negative-voltage-convertor-enable-signal-working-type

器件型号:TPS5430

我计划使用 TPS5430作为负电压转换器、Vin = 10-20V、Vout ="-7V"。

我的问题是、我使用另一个直流/直流电源正常信号作为 TPS5430使能控制信号、

当该直流/直流发生电源故障时、电源正常信号变为"GND"、 此时 TPS5430仍处于启用状态并转换输出电压"-7V"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terrence、您好!

    在我看来、您将在反相降压/升压配置中使用 TPS5430、另一个 DC/DC 的电源正常引脚直接连接到 TPS5430的 ENA 引脚。

    如果是这种情况、则 TPS5430 仍将启用、并且能够在另一个 DC/DC 的电源正常信号到达 GND 时将 Vout 转换为-7V。 这是因为 TPS5430的 ENA 引脚仍将比基准电压高+7V、在本例中为-7V Vout。

    https://www.ti.com/lit/an/snva856a/snva856a.pdf

    上述应用报告提供了有关使用 IBB 转换器的更多信息。 有关使能引脚电平转换器的更多信息、请参阅第7.1节。

    此致、

    Harrison Overrurf