This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:所需的输出电压为12V、但输出电压仅为3.8V。 帮助/原理图审阅?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905064/lm5118-desired-12vout-but-only-getting-3-8vout-help-schematic-review

器件型号:LM5118
主题中讨论的其他器件: LM3934460

我将 LM5118配置为使用 WebBench、以搭配我要整合的低压断开电路。 目的是调节单独器件的输出电压、并为运算放大器提供稳定基准、以便在"VCC"(电池电压)和5118的输出之间进行电压比较。 到目前为止、5118的唯一负载是 LM393 (+继电器线圈、7mA 至关闭)。 我的问题是、5118的输出电压仅为~3.8V。

我使用了 Webench 为组件提供的信息来配置 LM5118。 我附加了原理图来展示我正在做的工作、并附上一张包含一些读数的工作表。

e2e.ti.com/.../0827.Schematic.pdfe2e.ti.com/.../4460_5F00_001.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、

    感谢您提出问题并在设计中使用 LM5118。 很遗憾听到您遇到此问题。

    您在多个电路板上还是仅在一个电路板上看到这种情况?

    另一个建议是提起 VCCX 引脚、查看是否可以解决问题。  

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有两个原型板、这两个板上的行为相同。

    我提起 VCCx 引脚17 (哦、天哪!)、仍然具有相同的~3.8V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加了一张返修文件的图片(如果有)。 忽略 coutx 上缺失的迹线、 不知为何我将其保留在板级配置文件中。 我现在添加了跳线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Calvin

    感谢您发送布局图。 基于此图、LM5118背面的外露焊盘(EP)看起来未接地。 这可能会导致 IC 无法正常运行。

    我建议查看 LM5118 EVM 以查看示例布局。

    需要注意的一点是:将 CBOOT 和 VCC 电容器尽可能靠近 IC。 将外露焊盘接地。 考虑设计一个四层电路板。 这将有助于屏蔽对噪声敏感的信号并简化布线。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ooof...你一定会在那里的头上撞到钉子、Garrett。 我不知道这是如何失去的。 事情需要接地。

    我想我可以复制评估板的布局和 BOM、并在隔离覆铜上添加所需的额外组件。

    感谢您的帮助!