This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM53604:等效6A 器件

Guru**** 2511775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM53604, LMZM33606, TPSM82813, LMZ14201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904043/tpsm53604-equivalent-6a-part

器件型号:TPSM53604
主题中讨论的其他器件: LMZM33606TPSM82813LMZ14201

大家好、我正在寻找 TPSM53604/3/2等航空和国防级器件、但电流额定值应大于6A。 如果您有任何器件、请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

    LMZM33606是运行方式与 TPSM53604类似且具有6A 电流的最近电源模块。

    请看一下、如果您对此器件有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

     LMZM33606的输出电压 为1V 至20V、您是否还有任何生成0.85V 的电压。

    谢谢、此致

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供确切的应用要求?

    我将寻找最适合您需求的器件。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想为需要 0.85V 电压的 Xilinx SoC ZU3EG (Zynq-us+MPSoC)内核加电。 它还用于为其他板载电路供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出负载和输入电压要求是什么? 如果没有这些信息、可能很难找到合适的器件。  

    如果您的输入电压低(6V)、那么您可能需要查看 TPSM82813。

    如果您的输入电压较宽、则可能需要了解 LMZ14201。

    此致、

    Jimmy