This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410-Q1:将输出连接到第二个电压源

Guru**** 2599745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954784/lmr50410-q1-connecting-output-to-second-voltage-source

器件型号:LMR50410-Q1

我有一个使用 LMR50410YQDBVRQ1的设计、该设计可从10-30V 输入创建5V 电压轨、这将是正常工作。 该设计具有一个微控制 器、为了进行调试和编程、我已通过二极管 BAT60AE6327HTSA1将 USB 电源连接到同一5V 电源轨。 仅当电路板上没有其他电源时、才会连接 USB。问题是我能否反向驱动稳压器的输出? 下图显示了稳压器输出和5V 电源轨的 USB 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    图片未正确发布、但我认为我理解您正在尝试执行的操作。  

    我建议两种选择:

    1.在 LMR 器件的输出端也有一个二极管,这样您就不会通过电感器和高侧(HS)功率 MOSFET 体反馈 LMR 输入。 不过、这会在输出端产生压降、并根据负载电流消耗一些功率。  

    如果选项1不可接受:

    2.

    a:将肖特基二极管从5V LMR 输出连接到 LMR 器件输入。 这将防止"反向偏置"电流流经电感器和 HS FET。

    b:在 EN 引脚上设置一个 VIN 范围内的分压器、以将 UVLO 阈值向上移动、这接近于您应用中的10V 最小输入。 这将防止出现反向偏置时 LMR 器件切换。  

    如果由于图像显示不正确而错过某些内容、请重新附加。  

    请告诉我们这是否有意义。  

    谢谢、  
    Denislav