This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 的等效器件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954667/equivalent-parts-from-ti

主题中讨论的其他器件:TPS61170

尊敬的人们:

我是 IT 器件(单个器件)的解决方案、类似于 LTC3265、它可以提供10V 至14V 的电池输入、也可以提供+/-12V 输出以及内置 LDO。 这是一种新设计、例如使用 TI 的器件。

类似地相当于 LT3045或电池噪声和纹波。 整个系统由电池供电。

此致

Mahabir Prasad 博士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahabir、

    我不知道任何单芯片解决方案。 我现在拥有的是用于生成+-15V 输出的升压转换器、例如 TPS61170、然后是用于生成+-12V 输出的双路正负 LDO。 此类解决方案的效率将高于 LTC3265,后者将电压升至2*VIN,然后使用 LDO 调节 VOUT。

    你有什么看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 我需要考虑空间受限的模拟解决方案。