This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122 BCT 电压

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122ZA, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902963/lm5122-lm5122-bct-voltage

器件型号:LM5122

问题是 BST 电压。

数据表显示了9V 和12V 输入的 BST 电压。

 如果 输入电压为36V 或75V、BST 电压会是多少?

您能否解释 BST 电压如何依赖于输入电压。

µA 表第3页说:“内部 BST 电荷泵向自举电容器提供200 μ A 电流以进行旁路操作。”
数据表第8页说:"BST 电荷泵调节/BST 至 SW,IBST=–70 μA /6.2V"

那么200uA 意味着什么?

当输入电压施加到微芯片且 ULVO 和 SS 引脚尚未激活时、BST 充电泵是否立即工作?
我计划使用 BST 电压开启外部辅助晶体管、我需要有关 BST 充电泵行为的更多信息
谢谢你。

***
数据表:LM5122ZA SNVSB54A–2018年5月–2018年11月修订

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serg、

    只要开关电压高于14V、BST-SW 电压就会保持在10V。 数据表中的图11将显示升压配置中与 VIN 相关的 BST-SW 电压。

    200uA 是内部电荷泵提供的电流、用于确保高侧 FET 在旁路模式期间导通。  

    在第8页的数据表中、参考了当从电荷泵汲取70uA 电流时、BST-SW 电压稳定在6.2V/8.5V。  

    您的理解不完全正确。 BST 电荷泵仅在 UVLO > 1.2V 且 VCC 电压超过 VCC UV 阈值时启用。 SS 电容器需要足够大、以便 BST 电荷泵可以完全充电。  

    关于您的操作、它取决于辅助晶体管的用途。 它是否经常开关;逻辑开关;MOSFET/BJT?

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Richard。
    很抱歉、我错过了数据表中的图11、12。 这就是我需要的。
    您能否确认(我从您的回复中理解)
    [当 UVLO > 1.2V]和
    [VCC 电压超过 VCC UV 阈值]和
    [SS 引脚电压为零](输出上不会产生)
    然后
    电荷泵正在工作。
    我的想法是在 lm5122运行之前在正电源网上放置的 N-MOSFET 电源开关上进行灯的亮起。
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题
    例如、我的输入电压为36V、输出电压为40V、工作中的 lm5122转换器。
    如果输入电压上升至42V、比较器应停止切换晶体管、电荷泵将保持上部晶体管导通、输出将为42V
    这对我来说是正常的。
    问题如下。
    如果电压降至36V、是否会立即启动转换或软启动?
    我需要知道 、在正常运行之前是否存在延时时间。
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serg、

    很抱歉耽误你的时间。  

    当该部件处于旁路模式时、PWM 比较器将请求0 LO 导通时间。 当输入下降、并且部件进入升压模式时、PWM 比较器将请求一定量的 LO 导通时间并且没有延迟。

    谢谢、

    Richard