This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38511-ADJ:针对 RT9080的建议

Guru**** 2797515 points

Other Parts Discussed in Thread: LP38511-ADJ, TLV757P, TLV758P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955018/lp38511-adj-recommendation-for-rt9080

器件型号:LP38511-ADJ
主题中讨论的其他器件: TLV757PTLV758P

大家好、

客户正在尝试为 RT9080N-18GJ5和 RT9080-09GJ5寻找替代器件。

在网络上找到的最接近的解决方案是 LP38511-ADJ、但它的电流为800mA、但 RT9080仅为600mA。

您是否会推荐更适合的产品?

谢谢!

专利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    我们目前的最佳建议是 TLV757P -

    TLV75709PDBVR

    TLV75718PDBVR

    如果客户可以获取较低的输出电流(500mA)、则 TLV758P 将是 ADJ 输出的理想选择。 (TLV75801PDBVR)

    此致、

    Wilson