This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050睡眠模式短路测试

Guru**** 2555220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903580/bq4050-bq4050-sleep-mode-short-test

器件型号:BQ4050

你(们)好

客户对 BQ4050进行一些测试。

BQ4050处于睡眠模式、DSG MOS 开路。 进行 短路测试、发现短路会短暂恢复。

请参阅以下波形。

这是否正常、正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    您能否提供有关其如何测试短路的方框图和原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    [引用用户="Star Xu"] BQ4050处于睡眠模式,DSG MOS 打开

    我相信您的意思是 DSG FET 根据您的示波器图关闭。 当施加短路时、DSG 将从导通变为关断。

    [报价用户="Star Xu"]是否正常,正在等待您的回复[/报价]

    是的、根据恢复时间、行为正常。 然后 DSG FET 关断短路电流降至0、然后故障清除、DSG FET 导通、因为短路情况仍然存在、它将导致 DSG FET 再次关断。 DSG FET 将继续打开和关闭。 有一种方法可以在切换多次 ASCDL 后使 DSG FET 锁存。 对于 OCD、可通过将恢复电流阈值设置为正来锁存、这将需要充电器电流从该条件中恢复。

    请参阅 TRM: http://www.ti.com/lit/ug/sluuaq3/sluuaq3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Damian Lewis

    感谢您的回复。

    但波形的时间网格为2ms、我们设置的恢复延迟为60s、我认为它无法正常恢复。

    根据这些设置、预期的行为是、DSG FET 在发生短路时关断、在60秒后、如果短路情况仍然存在、DSG FET 会再次关断、直到 DSG GET 锁存5次。

    虽然我发布的图片中已知、DSG FET 在短路保护后大约6ms 内恢复。 固件在退出睡眠模式时是否可能会误打开 DSG FET?

    谢谢 Star

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kangkang

    感谢您的回复。

    已附上方框图供您参考。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    OCD 保护设置为什么? 您是否记录了安全状态 A + B 以确定触发了哪种保护? 请检查所有可能的保护延迟和恢复、如 ASCD 等

    如果您想共享 gg、我们也可以查看它、但最好知道短路事件触发了哪个保护。 它将帮助您找到答案/解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    附加了 gg 文件以供参考。

    e2e.ti.com/.../gg-file.csv.txt

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    短路测试是否每隔6ms 左右进行一次脉冲短路? 我看的是 DSG VGS、它与电流和输出电压上的脉冲不相关。 您是否还可以包含 CHG VGS?