This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022-Q1:LM5022:它是否支持 DCM 模式?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903840/lm5022-q1-lm5022-does-it-support-dcm-mode

器件型号:LM5022-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5022

您好!

我没有找到有关 LM5022是否可在 DCM 模式下使用的可靠信息。

我始终没有负载、因此降压转换器需要支持 DCM 模式。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    您是指升压操作而不是降压操作吗?  

    非连续导通模式(DCM)运行在任何 SMPS 拓扑中都是固有的。 当电感器电流纹波大于平均电感器电流的一半时、就会发生这种情况。 在这种情况下、您需要确保您的传动系和补偿组件选择能够处理 CCM 和 DCM 情况。  

    有关更详细的分析、请参阅此白皮书:  

    https://www.ti.com/download/trng/docs/seminar/Topic_3_Lynch.pdf

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    是的、很抱歉出现拼写错误、我是说升压。
    我是否必须理解您的答案:是的、LM5022在无负载条件下不存在问题?
    我知道至少一些 IC 需要最小负载来绕过 DCM。
    LM5022数据表仅提到 CCM;因此我有点担心。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    很抱歉、不清楚。

    您答对了、LM5022在无负载条件下没有问题。 您只需调整功率级和补偿即可确保涵盖所有情况。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Richard。
    请注意:
    LM5022数据表第8.2.2.2节中的公式3错误。

    缺少两个幂,因为现在只有 I*R 被写入。
    稍后、公式62是正确的。

    谢谢
    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    感谢大家的观看。 我将与团队合作、看看我们是否可以更新此数据表。

    Richard